This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV3946-Q1:添加了使用更新后的 CONFIG a0和 A1寄存器测量 IPROPI1线路的示波器屏幕截图。

Guru**** 2444910 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1506435/drv3946-q1-adding-screen-shot-of-scope-measuring-ipropi1-line-with-updated-config-a0-and-a1-registers

器件型号:DRV3946-Q1

工具/软件:

我只是想在更新我的配置为与您的配置相同后、通过 drv3946上 IPROP1引脚的示波器捕获来更新这个总体主题(现在已关闭)。 具体来说、降低 A0和 A1中的最大和最小电流。

此时、我将试验寄存器值、看看在哪里可以最大限度地扩大此展频。

Thaniks

Rick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rick:

    谢谢您让我发布信息。

    当我们通过电子邮件进行沟通时、如果您需要更多帮助、请告诉我。

    谢谢、

    Ibinu