This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCT8316A:适用于低占空比(3-4S 之间的运行)、只有在电机必须运行时才会供电

Guru**** 2590810 points
Other Parts Discussed in Thread: MCT8329A, MCF8329A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1505348/mct8316a-suitable-for-low-duty-cycles-operations-between-3-4s-with-power-available-only-when-motor-has-to-become-operational

器件型号:MCT8316A
Thread 中讨论的其他器件:MCT8329AMCF8329A-Q1

工具/软件:

您好、我有需要使用此 IC (或类似器件)的要求、在这种情况下不需要微控制器、可将其用作独立的电机驱动器/ESC 以驱动高达8A 的 BLDC 电机。 我需要它具有无传感器控制、完全硬件可配置的参数、并且响应速度非常快。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hitarth:

    感谢您的联系。 您能否指定要目标的终端应用? 您可以查看 MCT8329A、以实现更高电流的应用(此处为8A)。  

    此致、
    Sachin S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sachin、感谢您的答复。 我希望将其用作汽车执行器中所用 BLDC 电机的电机驱动器。 其中一个示例是中等力执行器、其电机可汲取高达8A 的电流。 可通过无源器件对指定的 IC 进行编程、从而简化我们的流程。 我正在寻找一种解决方案、可以使用此类 IC 制造 PCB、生产线上唯一剩下的就是焊接且无需对微控制器进行编程。  

    但是、仅当执行器应该打开时、IC 才会从车辆接收电源、否则不会打开。 因此、它需要快速启动和响应时间才能尽快启动电机。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hitarth:

    明白了、感谢您的详细信息。 TI 的 MCx 系列有用于驱动 BLDC 电机的梯形和 FOC 解决方案。 用于高电流和低电流范围。 这些器件无需 MCU 编码。 您只需要配置器件参数、然后即可将其存储在器件的 EEPROM 中、以便在无需 MCU 干预的情况下运行。 请查看 MCF8329A-Q1。

    此致、

    Sachin S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sachin、  

    在浏览数据表时、我找到了 MCT8316AT (硬件型号)、它可通过硬件进行配置、并使用无源器件提供高定制能力。 我想知道我是否使用此型号、我是否必须:
    1.在汇编期间对 EEPROM 进行编码
    2.将电机用作传感器,减少反馈,并高效使用。

    感谢您的澄清。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hitarth:

    是的、您可以使用 MCT8316AT 来满足这两个要求。

    此致、

    Sachin S.