This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8316C:DRV8316C

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: MSPM0G3507

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1501874/drv8316c-drv8316c

器件型号:DRV8316C
Thread 中讨论的其他器件:MSPM0G3507

工具/软件:

你好,我已经发表了新的文章:

https://www.researchgate.net/publication/390794308_A_new_method_at_the_180-control_5-SVPWM_of_BLDC_-addendum

我将亲切地回答有关我的新研究的所有问题,我将感谢您的任何建议

此致

zbynoB

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zbyno:

    您是否计划 使用硬件实施和测试此项研究?

    您的文章是否通过 IEEE 发布?

    此致、

    Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph

    我将在我的硬件上实现此功能。请参阅:

    https://www.researchgate.net/publication/390455258_A_new_method_at_the_180-control_5-SVPWM_of_BLDC_part_3

    (我已经测试+验证了2个电路板)

    我将使用此平台和评估板 MSPM0G3507一起编写实现软件

    2.不是,我只在 Researchgate.net 上发布了它

    此致

    zbyno

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zbyno:

    祝您的实现顺利。

    我建议发布到 IEEE、以便在更大的 IEEE 平台上接收同行评审和发布。

    谢谢您、

    Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Joseph、

    我会等待你的行动。 我是否应该在 IEEE 平台上为该出版物做点什么?

    祝您度过美好的一天、zbyno

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AHA Joseph

    我可以将我的文件发送给您、其中包含 LT_SpiceXVII 中所述的仿真。 它工作快速、良好。

    我不知道您是否熟悉此仿真软件。 请给我答案。

    此致

    Zbyno

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zbyno:

    我只对该软件稍微熟悉一点。 我不需要该文件、因为我在本文中看到了您的仿真结果。

    对于您的前一个问题、我建议尝试继续以 IEEE 格式发布您的论文。

    谢谢您、

    Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph:

    我只是 IEEE 专业社区的一员。 我今天已经支付了费用。

    我必须做些什么才能推荐"在 IEEE 中发布您的论文"?

    此致

    Zbyno

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zbyno:

    您可以按照以下步骤在 IEEE 中发布您的研究论文。  

    https://journals.ieeeauthorcenter.ieee.org/submit-your-article-for-peer-review/the-ieee-article-submission-process/

    我之所以提出这一建议、是因为 IEEE 协会的成员将对其进行同行审查、我的理解是、他们将为您提供有关您的研究的反馈、这些反馈将比我能提供的更详细。

    这可能是您的研究反馈的更好来源、这也是我推荐的原因。

    虽然我自己没有发表过任何研究报告、但这是电气工程研究出版物最常见的途径、将使您的研究具有更广泛的覆盖范围。 (请参阅下文)

    谢谢您、

    Joseph