This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8243-Q1:ITRIP 使用确认(硬件版本)

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1507112/drv8243-q1-itrip-usage-confirm-hw-version

器件型号:DRV8243-Q1

工具/软件:

您好团队:

我想再次确认、对于 DRV8243硬件版本、如下所示:

是否在 OUT 压摆上有此滤波时间来避免由于电容负载的电流尖峰而重试(与如下所示的 SPI 版本)?

谢谢你。

Lanxi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Lanxi、

    正确、HW 和 SPI 型号都将在输出转换期间忽略 ITRIP_CMP 输出、以避免由于电流尖峰而导致误跳闸。

    此致、

    Joshua