This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8718-Q1:请帮助查看 SN8718的‘s 原理图

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1505599/drv8718-q1-please-help-check-the-sn8718-s-schematic-diagram

器件型号:DRV8718-Q1

工具/软件:

e2e.ti.com/.../AssyNo-Variations.PDF

尊敬的专家:

这种情况下,我需要你的帮助,这是相当紧迫的。请帮助查看 sn8718的示意图,这将是最好的,如果你能回复我之前离开工作!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ian:

    让我在星期五之前回顾一下并提供反馈。

    此致、

    Keerthi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请快速响应。 谢谢您!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ian:

    我还在审核。 请给我直到星期一。

    此致、

    Keerthi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 keerthivasan

    今天是星期一。 你还能回答吗? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ian:

    我看不到一些电容值、因此无法进行全面审查。 但是、有以下几点:

    1)他们的系统中是否有 π 型滤波器。 EMI/EMC 权变措施可能需要它。

    2)添加铁氧体磁珠(DNP)或0欧姆电阻器封装、也可实现 EMI/EMC 权变措施。

    3)由于他们进行 LS 检测、因此请将 SL1、SL5连接到 上述分流器:

    (9) DRV8718-Q1:低侧电流检测应用-电机驱动器论坛-电机驱动器- TI E2E 支持论坛

    4) SP 和 SN 之间的 DNP 电容

    5)电荷泵全部用在哪里?

    此致、

    Keerthi