This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV3946-Q1:当 OUT 具有正常输出且发生故障时、3946如何识别它

Guru**** 2595770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1503049/drv3946-q1-when-out-has-normal-output-and-a-fault-occurs-how-does-3946-identify-it

器件型号:DRV3946-Q1

工具/软件:

如图所示、当 OUT 有输出且继电器常闭时、OUT 对 PVDD 短路、继电器断开。 然后断开与 PVDD 的连接、继电器保持断开状态。 但是、3946检测到的状态是正常的(继电器闭合)。 这种故障非常严重。 如何通过3946识别它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    让我在星期一之前回顾和反馈、因为明天是国家假日。

    此致、

    Keerthi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    如果这是在电流调节期间、您将能够检测此类情况、您会看到 OCP_LS:

    此致、

    Keerthi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      目前、我们 使  PVDD 短路 以 导致  故障、  然后 将 其清除。  但是、 当 我们     再次发出关闭命令时、 它 仍然 无法  关闭  继电器。  我们 必须     先发出打开命令 、 然后发出  关闭 命令     、以恢复继电器关闭。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    尝试闭合继电器时短路仍然存在、或者以下顺序是:移除短路-> CLR_flt ->关闭继电器命令。

    此致、

    Keerthi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对电源短路、生成故障、继电器打开、然后排除故障、继电器不闭合、再次发出关闭命令、继电器仍然不闭合。 只有在重新发送断开指示且再次控制继电器关闭时、继电器才能关闭。 故障已消除。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是另一个问题。 在3946的 OUT 输出端子处、信号电平如下图所示、并且存在大波和小波的情况。 此输出波形是否正常?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    我们可以在会议期间讨论。

    此致、

    Keerthi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    如果 DC > 50%、则预计输出波形。 您能告诉我一下、接触器的工作电压、电阻以及使用的峰值和保持电流调节值吗?

    此致、

    Keerthi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    工作电压为12V、接触器的电阻为24Ω、峰值电流为400mA、保持电流为230mA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    它们能否在捕获的波形中测量一次占空比?

    您能给我提供故障后它没有关闭的确切顺序吗?

    此致、

    Keerthi