This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV3946-Q1:CHx_PC 峰值电流电压跳变电平

Guru**** 2445440 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV3946-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1495820/drv3946-q1-chx_pc-peak-current-voltage-trip-levels

器件型号:DRV3946-Q1

工具/软件:

您好:

DRV3946-Q1数据表提供了不同 CHx_HC 设置的过流电压跳变电平、但没有关于峰值设置 CHx_PC 的过流电压跳变电平的信息。   

表7-7提供了这两者的公式:  

但电气特性仅提供 CHx_HC 的信息。  您能否提供 CHx_PC 的相应数据?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jessica、

    我正在研究这个。 我明天会更新你。

    此致、

    Keerthi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jessica、

    是否仍需要此信息?

    此致、

    Keerthi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Keerthi、感谢您的跟进。   

    您能否确认表中给出的值同时适用于 CHx_PC 和 CHx_HC 设置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jessica、

    • 上述接触器的设定点可通过使用 寄存器 CONFIG_A0 (对于通道1)和 CONFIG_A1 (对于通道2)中的 CHx_HC、CHx_PC 设置进行设置。 我随附了一个 Excel 文件、可用于计算特定 RIPROPX 值的设置文件(请参阅表"PC_HC_寄存器计算")。
    • 有关内部调节模式的详细信息
      • 随附的 Excel 工作表"PC_HC_ Value"您可以找到使用编程电阻可实现的不同电流情况
      • 电流的精度将取决于 RIPROPX 的精度、可通过以下公式得出。

              AIPROPI 的变化如下所示

            除了电阻器容差和 AIPROPI 的变化外、还可以计算精度。

    • 对于 A 型接触器( 3A/100ms 峰值电流和0.7A 保持电流)、配置文件可以编程为0x9316 (RIPROPx = 12k 时  )、对于 B 型接触器(2A/100ms 峰值电流和0.4A 保持电流)、配置文件可以编程为 0x5C05 (RIPROPx = 12k 时)。

    e2e.ti.com/.../1447.PC_5F00_HC_5F00_calculator.xlsx

    此致、

    Keerthi