This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8962-Q1:12V

Guru**** 2445030 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8962-Q1, DRV8243-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1507383/drv8962-q1-12-v

器件型号:DRV8962-Q1
Thread 中讨论的其他器件: DRV8243-Q1

工具/软件:

 DRV8962-Q1是否可用于12V 汽车系统、因为在数据表中它仅指定为24V 和48V 汽车系统?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anjana:

    感谢您的问题。

    由于该应用是12V 汽车系统 、因此 即使 DRV8962-Q1也可以使用 DRV8243-Q1。

    谢谢、

    Ibinu