This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8899-Q1:VCP 引脚允许的最大负载电流

Guru**** 2445440 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1507238/drv8899-q1-vcp-pin-maximum-load-current-allowed

器件型号:DRV8899-Q1

工具/软件:

尊敬的 TI 团队:

您能否提供我们从 VCP 引脚 DRV8899汲取/加载的电流大小?

我们计划使用 VCP 引脚为反极性保护 N 沟道 MOSFET 的栅极驱动器供电。

提前感谢。

Rahil。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rahil:  

    感谢您与我们联系。 VCP 的允许典型电流约为1mA。

    如果您有任何其他问题、敬请告知。  

    此致、  

    Mojtaba.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的 Mojtaba,

    感谢您的快速响应。

    请分享 VCP 输出电流与温度变化间的特性曲线。

    此致、

    Rahil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rahil:  

    数据表中未报告 VCP 输出电流与温度间的关系。 此信息不可用、但当前容量不应随温度变化而变化。  

    此致、  

    Mojtaba.