This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCF8329A:连接 VREG 和 AVDD 的方式

Guru**** 2445440 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1507429/mcf8329a-the-way-to-connect-vreg-and-avdd

器件型号:MCF8329A

工具/软件:

尊敬的 TI 专家:

我的客户对连接 VREG (P2)和 AVDD (p26)有疑问。

客户希望将 VREG 直接连接到 AVDD、因为他不想使用外部电源。

在这种情况下、我是否应该在 VREG 引脚和 AVDD 引脚上靠近每个引脚放置1uF 陶瓷电容器?

或者只放置一个电容器(VREG 或 AVDD)是可以的吗?

请检查此问题。 谢谢。

此致、

追逐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chase、

    靠近每个引脚放置电容器很重要。

    器件另一侧的 AVDD 和 VREG、因此数据表还显示了电容器。

    谢谢、此致

    Venkatadri S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Venkatadri:

    感谢您的支持。

    您意味着它应该有电容器 s. 靠近每个引脚。 (AVDD 和 VREG)我对吗?

    此致、

    追逐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chase、

    是的、我们应在每个引脚上放置一个电容器、使其尽可能靠近。

    谢谢、此致

    Venkatadri S.