This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ULC1001-DRV2911EVM:板载 MSP430编程

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1506769/ulc1001-drv2911evm-on-board-msp430-programming

器件型号:ULC1001-DRV2911EVM
主题中讨论的其他器件:MSP-FET

工具/软件:

尊敬的 TI 团队:  

我需要说明对 ULC1001-DRV2911 EVM 进行编程以及下面列出的说明。

1.ULC1001-DRV2911 EVM 中的板载 MSP430F5510IRGZR 是否已为 TI 的原型 LCS-FL-RNG15进行编程? 还是用户需要进行编程? (我的理解是在校准 EVM 且在 GUI 中配置所有模式后、必须将该文件加载到 MCU 中、以便通过按下 EVM 中提供的底部来评估清洗和校准模式。 我的理解是正确的吗?)

2.如果在配置完成后用户应该对 EVM 和要购买的任何其他硬件工具进行编程? 如果是、请建议使用支持  MSP430F5510IRGZR 的工具进行编程。

3.我可以通过 J8连接器(0475901001)使用 USB 接口将 EVM 直接连接到我的 PC 并对其进行编程吗? EVM 中的 J8连接器和 USB 接口用例是什么?

4.是否有任何其他在 EVM 中对 MCU 进行编程的方法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.是的,它已经为 TI 的原型  LCS-FL-RNG15编程。 EVM 具有默认配置文件、因此它可以在不使用 GUI 的情况下运行不同的模式。 用户也可以使用 GUI 并更改设置来评估差异。  

    2.请参阅 EVM 用户指南中的3.3.5.2.1节进行固件编程。  需要使用 MSP-FET 工具对 MSP430进行编程。  https://www.ti.com/tool/MSP-FET

    3、它最初是为调试和编程设计的,但它没有被激活,对用户来说不起作用。 仍请参阅 EVM 用户指南中的3.3.5.2.1部分以进行固件编程。  

    4. 有一些其他的 MSP430编程工具,但他们 有 类似的过程。 如 需更多信息、可参阅《MCU 开发指南手册》。  

    https://www.ti.com/lit/ug/slau840a/slau840a.pdf