This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8718S-Q1EVM:EVB VBAT 电源

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1507373/drv8718s-q1evm-evb-vbat-power-supply

器件型号:DRV8718S-Q1EVM

工具/软件:

Hallo、

我当前正在等待接收 EVB、但我找不到装运箱的详细内容。  

电源是否连接到带有 EVB 的 VBAT (图2.7 EVB 用户指南的连接器8)、或者我是否应该提供它? 如果是、其电气特性是什么?

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    感谢您的问题。

    需要为评估板提供电源。 电源的额定值可以基于系统的负载需求。

    此电路板的额定电压为4.9V 至37V

    希望这澄清了问题。

    谢谢、

    Ibinu