This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8353:IEC ESD

Guru**** 2650475 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8353

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1509019/drv8353-iec-esd

器件型号:DRV8353

工具/软件:

DRV8353是否有 IEC ESD 标准? 我看到只有 HBM、CDM。 但这不是系统级的。  

在应用中、当 ESD 测试执行时、nFAULT 信号很敏感。 是否有改进的建议? 谢谢。  

此致

Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Brian、

    我们不进行系统级 ESD 测试、因为我们专注于制造电机驱动器芯片、所以在 DS 中只能获得 HBM 和 CBM 数据。

    nFault 信号的意义是什么? 针脚是否损坏或有噪音?

    如果客户需要系统级 ESD 保护、则需要在其额定电压达到其所需预期电压保护的电路中添加 ESD 保护二极管。

    此致、

    Akshay