This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8000-Q1:EC 玻璃开路负载阈值电压

Guru**** 2693585 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8000-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1508910/drv8000-q1-ec-glass-open-load-threshold-voltage

器件型号:DRV8000-Q1

工具/软件:

大家好、此屏幕截图来自 DRV8000-Q1数据表的第22页、2024年5月修订版:

我无法在数据表中的任何位置找到开路负载阈值电压的值。 任何人都可以提供阈值电压吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Deepak:

    感谢您问这个问题。

    我已将其分配给器件专家以提供答案。

    谢谢、

    Ibinu