Other Parts Discussed in Thread: MCT8316ZTEVM, MCF8316C-Q1, MCT8316Z
主题中讨论的其他器件: MCF8316C-Q1、 MCT8316Z
工具/软件:
您好、
我使用 MCT8316ZTEVM 的硬件型号进行电机驱动测试。 硬件配置为默认值。 BRAKE 和 DRVOFF 都正常工作。 问题可能是什么、应如何进行调试?
谢谢、
Ryan
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: MCT8316ZTEVM, MCF8316C-Q1, MCT8316Z
工具/软件:
您好、
我使用 MCT8316ZTEVM 的硬件型号进行电机驱动测试。 硬件配置为默认值。 BRAKE 和 DRVOFF 都正常工作。 问题可能是什么、应如何进行调试?
谢谢、
Ryan
谢谢! 我要设计的两个电机 是 2极三相无槽电机和无刷直流电机、它们的相间端子电感 分别为120 µH 和285 µH。 对于硬件型号 MCT8316ZT、100%占空比时、PWM 频率默认为20Hz。 如果我要将 PWM 频率增加到40kHz 或50kHz、建议的 PWM 频率和相应的最大占空比是多少?
此外、根据您所说的、MCT8316ZZ 似乎不适用于我所从事的电机。 您对电机驱动器有何建议? 这两个电机配备齿轮箱和霍尔效应传感器。