This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ULC1001-DRV2911EVM:建议采用小尺寸升压解决方案

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: ULC1001, DRV2911-Q1, LM5155, ULC1001-DRV2911EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1507588/ulc1001-drv2911evm-suggest-small-size-boost-solution

器件型号:ULC1001-DRV2911EVM
主题中讨论的其他器件:DRV2911DRV2911-Q1、LM5155、ULC1001、

工具/软件:

您好、专家:

我的客户想知道我们是否有小尺寸升压解决方案可以支持 DRV2911-Q1。 LM5155 + 6.8uH 电感器对其过大。 如果您无法提供解决方案、我们是否可以知道该升压电压对 ULC1001-DRV2911的设计要求? 非常感谢!

此致、

Ann Lien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果我们有同步升压功能、其中包含 MOSFET、而无需在外部放置二极管、这将非常适合客户。 非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的联系。  如需选择同步升压、也许可以更好地联系 LM5155团队。 默认选择6.8uH、可支持最大~9.3A 的电流。 如果客户的负载需要小得多的电流、则可以相应地调整电感器值和尺寸。 以下应用手册的第3.2节介绍了电感器的选择。   https://www.ti.com/lit/an/snva824/snva824.pdf?ts = 1745896279814和 ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hailong、

    是否可以将此线程转移到 BCC 团队的成员? 我是否可以知道 DRV2911是否需要9.8A 的峰值电流? 或者如何设计 VBST? 谢谢!

    此致、

    Ann Lien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ann、我不是主持人、因此我无法转移它。 您向密件抄送团队提交相同的问题可能会更容易、这样它就会自动分配给团队。   DRV2911不需要高电流。 电流 由负载(压电)决定。 对于大多数负载、建议将 VBST 设置为~30V。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hailong、

    我是否可以知道 ULC1001-DRV2911EVM 设计中用于 VBST 上电流能力的负载? 谢谢!

    此致、

    Ann Lien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不确定我是否完全理解你的问题。 6.8 μ H 电感器 用于另一个大型负载、而不是 LCS-RNG-15。 在设计  ULC1001-DRV2911EVM 时、电感器不变。 请仍与 BOOST 团队沟通、以优化客户的 BOOST 解决方案。 如果您还有其他问题、请告诉我。