This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCF8329EVM:MCF8329EVM:MCF8329EVM:EVM 可以't REACH 命令 RPM

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1508282/mcf8329evm-mcf8329evm-mcf8329evm-evm-can-t-reach-command-rpm

器件型号:MCF8329EVM

工具/软件:

大家好、调优后、我当前尝试使用12V EVM 板以4100RPM 的转速驱动三相 BLDC 电机、并使用负载。 电流约为7.7A、但 RPM 始终保持在3600左右。 此问题是否由速度 Kp 或 Ki 值引起? 还是因为 TI 芯片本身无法产生足够的扭矩?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    这种情况可能发生

    如果 Fault_config1中的 ILIMIT 被设置为低电平->增加 ILIMIT

    2.缩短 ISD_CONFIG 寄存器中的消隐时间

    3.在20kHz PWM 下进行测试。

    在 Fault Config 寄存器中启用饱和标志、该标志指示所施加的电压条件下调制指数何时变满。

    谢谢、此致

    Venkatadri S.