This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCT8316AEVM:MCT8316AEVM

Guru**** 2364370 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2355, UNIFLASH, MCT8316A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1500879/mct8316aevm-mct8316aevm

器件型号:MCT8316AEVM
Thread 中讨论的其他器件:MSP430FR2355UNIFLASHMCT8316A

工具/软件:



从您提供的链接中、我能够下载8316A 的固件、BTW 在下载页面中仍未修复。

但是、在我的 MCT8318AEVM 上刷写上述更新的固件后、我收到了一些错误、例如与 Target Field:Target Failed to Read 0x20AA  
硬件未连接。 无法连接到器件 MSP430FR2355。
活动指示灯短暂亮起。

我无法刷新 MCT GUI、Web 或 Offiline GUI、什么都不起作用。

非常感谢共振。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aravinth:

    您能分享 EVM 的图像吗、我想先验证跳线的放置情况。

    您能否从设备管理器确认通过 USB 连接时检测到 EVM 的位置?

    您使用的固件图像正确、连接 USB 时哪个 LED 亮起? D6或 D7?

    谢谢、此致

    Venkatadri S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。



    您好、  
    除 MSP_CLK、MSP_STE 和 VBK 之外的所有跳线都处于位置、所有跳线都是 NC 引脚。

    故障指示灯亮起5秒钟、熄灭5秒钟。
    在 COM 20处检测到 EVM。
    固件适用于 MCx8316A、应该可以正常工作。



    最终、此未连接错误会弹出。


    说明 LED 只有 D6点亮。
    即使它闪烁了一段时间、但大部分都是稳定的。

    D7未亮起、已使用万用表测试、指示灯正常。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aravinth:

    电路板配置正常。  

    只需再次验证、您可以使用 Uniflash 工具并仅下载十六进制映像而无需代码编写器和编译。

    您可以点击下面的链接、即使这里未提到 MCT8316A、MCT8316A 板的固件映像也是相同的。

    图像名称如下所示

    (+)[常见问题解答] Motor Studio GUI - EVM 固件兼容性-电机驱动器论坛-电机驱动器- TI E2E 支持论坛

    谢谢、此致

    Venkatadri S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我已经按照上述链接中的步骤操作。


    程序已刷写、一切正常、
    将 USB 连接到 MCT 评估板后、D6 LED 会立即亮起。
    但 我仍然无法在我的评估板上与 MCT8316A 通信。

    Volage for MCT Side 设置为18V、Current Limited 设置为200mA。
    MCT 方面从未绘制过50 -80mA。
    我相信 MCT 没有问题。

    此外、我还能够通过 eZ-FET 对 MSP 进行编程。

    我怀疑评估板 MSP 端的 FTDI IC。

    如有任何建议、将不胜感激。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aravinth:

    我的目标是在明天之前作出回应。

    谢谢、此致

    Venkatadri S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  
    我已经尝试刷写  2273.EEPROM_Program_MCF8316A_MSP-EXP430FR2355.zip
    [常见问题解答]使用 MSP430 LaunchPad 通过 I2C 对 MCx BLDC 电机驱动器进行编程-电机驱动器论坛-电机驱动器- TI E2E 支持论坛

    将目标地址更改为0x01至0x00、我相信这适用于 MCT8316A。
    并刷写了默认程序。 还需要更改哪些内容以及验证更改的位置、如 arraysize 和 regmap。

    将目标地址更改为0x00并刷写了 Launchpad、然后按照上述链接中所述的步骤进行操作。  
    在 LaunchPad 中按下 S1按钮后、  红色 LED 会在一秒钟内立即亮起。 这基本上意味着 EEPROM 未编程。

    请提供建议。
    谢谢。此致

    Aravinth Jayaraman。

       

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aravinth:

    I2C 地址为0x0。

    您可以从此处下载固件吗?  MCT8315EVM 评估板|德州仪器 TI.com

    谢谢、此致

    Venkatadri S.