This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8705-Q1:DRV8705SQRHBRQ1

Guru**** 2445440 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1507365/drv8705-q1-drv8705sqrhbrq1

器件型号:DRV8705-Q1

工具/软件:

尊敬的团队:

我们需要为 EPS 应用的栅极驱动器设计验证提供支持

我们希望在这个工程中使用 DRV8705SQRHBRQ1栅极驱动器。

注意事项。

电机最大额定电流为70A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    感谢您的问题。

    您能分享设计细节  以供器件专家审查吗?

    谢谢、

    Ibinu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然,由于它是保密的,你可以分享我们的邮件 ID 以便我们可以继续

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yashwanth:

    我们将通过现场团队与您联系。

    谢谢、

    Ibinu