This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6511Q1EVM:TAS6511Q1EVM

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS6511Q1EVM, TAS6511-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1507253/tas6511q1evm-tas6511q1evm

器件型号:TAS6511Q1EVM

工具/软件:

我们于2025/3/27将 TAS6511Q1EVM 从 TI 网站上发货、作者为 PO#C8825032702 (T05611055)。 请帮助您提供 TAS6511EVB 指南文档/数据表/电路图、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chris、

    请使用 TAS6511-Q1网页和 TAS6511-Q1 EVM 网页上的申请链接申请所有文档和 EVM GUI。

    此致、
    Gregg Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gregg Scott

    我使用 TAS6511-Q1  、  

    我 将0x40设置到寄存器0x03中

    然后我播放音乐 ,  aplay /opt/test.wav &

    然后我读 State_report 寄存器(地址= 0x72 ) ,它是  010:睡眠  ,  

    然后我使用示波器 测量 SOC I2S、它可以   在 SCLK FSYNC SDIN  引脚上生成波形

    但是、TAS6511-Q1无法在扬声器上输出声音

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    让我们继续讨论另一个主题、谢谢。