This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8962-Q1:仿真模型

Guru**** 2362840 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8962-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1506971/drv8962-q1-simulation-model

器件型号:DRV8962-Q1

工具/软件:

您好、  

是否有任何适用于电机驱动器 IC MPN:- DRV8962-Q1的仿真模型

谢谢、

Manoj Kumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manoj:

    感谢您的问题。

    您能否确认计划为 DRV8962-Q1进行哪种仿真?

    谢谢、

    Ibinu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ibinu:

    我想进行 TINA TI 仿真或 PSpice 仿真以验证配置和工作情况。  

    谢谢、

    Manoj Kumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manoj:

    我们没有用于对器件功能进行仿真的模型。 对于测试配置、我们建议使用 DRV8962EVM 及其相关 GUI。

    此致、

    Joshua