This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ULC1001-DRV2911EVM:LCS 的加热和冷却机制

Guru**** 2445030 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1507963/ulc1001-drv2911evm-heating-and-cooling-mechanism-of-lcs

器件型号:ULC1001-DRV2911EVM

工具/软件:

尊敬的 TI 团队:

您能解释一下如何实现 LCS 的加热和冷却吗? 加热爆裂如何产生热量并在镜头盖上融化?

LCS 在指定的冷却周期持续时间内是否空闲、没有振动、是否在温度检测突发(突发#23)检测到过热阈值时用于冷却?

此致、  

Selvaganapathi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Selvaganapathi:  

    加热是通过压电体加热来实现的。 由于热量被粘在一起、因此热量会从压电体传递到透镜。

    在冷却阶段、LCS 将在指定的持续时间内空闲且没有振动。  没有 用于冷却的特殊突发。