This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCF8316C-Q1:MCF8316C 是否支持检测电机开路?

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1501822/mcf8316c-q1-does-mcf8316c-support-detecting-motor-open-circuit

器件型号:MCF8316C-Q1

工具/软件:

您好、

   我们需要检测电机的开路状态。 mcf8316是否支持此功能? 可以读取哪个寄存器(如果有)来获取故障信息? 可能是 NO_MTR 寄存器(寄存器偏移= E2h、位21?)

 感谢您的时间和帮助。  

  此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jom、

    是、NO_MTR 检测用于检测开路相绕组。

    此外、异常 BEMF 是电机失速或绕组缺失可能导致的间接指示。

    谢谢、此致

    Venkatadri S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好;感谢您的帮助~

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jom、

    感谢您的答复。

    如果您没有更多问题、我们可以结束这个对话吗?

    谢谢、此致

    Venkatadri S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、您。谢谢