Other Parts Discussed in Thread: MCF8329EVM, MOTORSTUDIO
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MCF8329EVM Thread 中讨论的其他器件: MOTORSTUDIO
工具/软件:
我购买了评估模块 MCF8329EVM、并通过 USB 电缆将其连接到计算机。 我无法将其连接到 Motor Studio。 显示 EVM 未连接。 按下 Rescan (重新扫描)按钮时、LED D13会闪烁一小段时间、但模块仍处于断开状态。
我没有更改电路板上的任何内容、看起来每件事情都处于正确的位置。
我可以在没有电机控制软件的情况下运行模块吗?