主题中讨论的其他器件:MCF8316A、 DRV8316、 DRV8316C、 MCF8316D
工具/软件:
您好、
我们使用 MCT316ZT 驱动无槽 BLDC 电机。 我知道驱动器可以输出速度、但它是否也输出转子位置?是否可以使用 MCT8316ZT 进行位置/扭矩/电流控制? 如果是、您是否有我可以参考的示例? 仅供参考、我使用的电机有一个齿轮箱。
MCF8316A 或 MCF8316C 如何? 它们是否输出电机位置并能够在电机上进行位置/扭矩/电流控制?
此致、
四川
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
您好、
我们使用 MCT316ZT 驱动无槽 BLDC 电机。 我知道驱动器可以输出速度、但它是否也输出转子位置?是否可以使用 MCT8316ZT 进行位置/扭矩/电流控制? 如果是、您是否有我可以参考的示例? 仅供参考、我使用的电机有一个齿轮箱。
MCF8316A 或 MCF8316C 如何? 它们是否输出电机位置并能够在电机上进行位置/扭矩/电流控制?
此致、
四川
尊敬的 Venkatadri:
抱歉、什么是传感器销售的基于 FOC 的解决方案? 我们的目标是实现0.1度的位置精度。 电机与齿轮箱集成、齿轮箱的减速比为100:1。
顺便说一下、DRV8316C 的情况如何。 我知道它提供了有传感器 FOC 控制选项。 如果我选择 DRV8316、我是否需要自行对位置控制环路和电流控制环路进行 PID 调优? GUI 是否自行处理这些参数调优? 它是否与用于实现的无代码 MCF8316D 类似?
此致、
四川