This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCT8316Z-Q1:支持故障模式和元件分布

Guru**** 2361250 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1499146/mct8316z-q1-support-for-failure-mode-and-distribution-of-the-component

器件型号:MCT8316Z-Q1

工具/软件:

大家好:  

我需要获得相关支持、才能获得有关故障模式和器件型号分布的信息。  

我们正在为包含此器件型号的项目进行 FMEDA 分析、因此我们需要考虑此组件的失效模式才能完成分析。

我们知道、此元件不是功能安全器件、也没有安全手册。

在文档中、我们仅找到了有关 FIT = 0.1的信息

是否可以从您的角度定义此组件的失效模式和分布?

 

感谢您的支持。

Andrea Tringali

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrea、

    感谢您联系我们、我们将调查详细信息并在4月11日之前做出回复。 需要就此与质量团队核实。

    此致、

    Sachin S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sachin S.你好  

    您是否对该主题进行了更新?  

    此致、

    Andrea T.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrea、

    我们已联系到质量团队以了解这些详细信息、我将很快提供更新。

    谢谢、此致

    Venkatadri S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrea、

    时基故障值0.1基于在125°C 下测试1000小时且故障为0的100K 器件。  

    谢谢、此致

    Venkatadri S.