This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8353:正在获取错误:内存映射阻止读取@0x0002141F@数据

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8353

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1504305/drv8353-getting-error-memory-map-prevented-reading-0x0002141f-data

器件型号:DRV8353

工具/软件:

执行代码时收到 DRV8353所有寄存器的流动错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    请提供有关设置的更多信息。

    您使用的是 TI EVM 板还是定制板?

    器件是否在无故障的情况下正确上电?

    请检查您使用的是 DRV8353S 还是 DRV8353H 型号?

    谢谢您、

    Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题已解决、寄存器配置已更新。