This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV10974:DRV10974在停止时是否支持保持扭矩或位置锁定?

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV10974, MCF8316A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1511514/drv10974-does-drv10974-support-holding-torque-or-position-locking-when-stopped

部件号:DRV10974
主题中讨论的其他器件: MCF8316A

工具/软件:

TI 团队大家好、

我目前正在评估 DRV10974、该器件适用于安装在无人机上的云台摄像头应用、在这些应用中需要精确控制和稳定性。 我需要的关键特性之一是能够在电机停止时保持固定的转子位置、这本质上是保持扭矩或位置锁定能力。

我知道 DRV10974是一款使用 FOC 的无传感器 BLDC 驱动器。 但是、由于它在没有位置反馈传感器的情况下工作、我不确定它是否可以在停止时使转子磁性对齐(与有功电流)。

我的问题是:

DRV10974是否支持在电机停止时保持扭矩或磁性对齐?

您是否会建议使用 MCF8316A 等不同的 TI 驱动程序 来实现此目的?

感谢您提供任何澄清或建议。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yun:

    我需要检查 MCF8316A 是否可以用于对齐配置、留出时间到下周进行测试。

    此致、

    Sachin S.