This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCF8315EVM:无法选择器件 MCF8315A

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: MCF8315C, MCF8315A, MCF8315C-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1510334/mcf8315evm-device-mcf8315a-can-not-be-selected

器件型号:MCF8315EVM
主题中讨论的其他器件:MCF8315A、MCF8315C、 MCF8315C-Q1

工具/软件:

电路板类型适用于 MCF8315A、 MCF8315A 芯片上包含该芯片。 但 我无法  在 Motor Studio 中选择 MCF8315A。

我不知道如何解决这个问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yasushi:

    您可以提供 Motor Studio 版本吗?

    如果 Motor Studio 检测到 MCF8315C、则说明正确。  

    最近的 EVM 替换为 MCF8315C。

    谢谢、此致

    Venkatadri S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Venkatadri
    Motor Studio 版本为0.1.22

    我想这张图显示 了 MCF8315A

    或者、这是 MCF8315C 吗?

    感谢您对我的问题的答复。

    Yasushi Nara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  Venkatadri

    现在我明白了。 这是 MCF8315C-Q1 、具有40个引脚、与 MCF8315A 一样

    我认为 MCF8315C 有32个引脚。

    谢谢。此致

    Yasushi Nara