This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8305-Q1:故障代码

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8305-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1505433/drv8305-q1-fault-code

器件型号:DRV8305-Q1

工具/软件:

尊敬的团队、

DRV8305-Q1出现故障、DRV8305-Q1故障代码通过 SPI 读取、如下图所示。


请帮助确认 DRV8305-Q1驱动器芯片寄存器的故障代码、在什么情况下可能会出现上述故障现象。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    请为您在中看到故障位的寄存器的地址和值提供十六进制值。

    这将帮助我了解您看到的故障以及可能发生的故障。

    谢谢您、

    Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph:

     寄存器地址和值的十六进制值  

    如下图所示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    感谢您提供的信息。 我需要更多信息才能继续调试。  

    1.首先我想知道,你是否能够旋转电机,然后在操作过程中遇到这些故障? 或者在尝试启动电机时是否会立即遇到这些故障。 我想您的 VDS_LVL 设置可能过低、这会触发故障并且不允许您的系统旋转电机。

    2.. 使用的 idrive 设置是什么?  

    3.设备的 VDS_LVL 设置为什么电压值?

    4.您使用的 MOSFET 的 RDS ON 是什么?

    5.在 nFAULT 被拉至低电平时、是否可以提供 GHx、SHx、nFAULT、VCP、VDrain 的波形?

    请告诉我,我可以继续提供帮助。

    谢谢您、

    Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph:

    发生错误时、MOS 晶体管已经被损坏。

    我将确认其他信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    好的、谢谢。 当您获得结果时、请在此更新我、我们可以继续调试。

    此致、

    Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph:

    发生异常时、上桥臂 MOS 是否会处于击穿状态、从而使寄存器报告上述故障?

    能否根据寄存器故障代码推导出可能的原因?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    仍有多种可能导致您的问题。

    您的 MOSFET 已损坏、发生故障时需要更换吗?  

    我想知道您是否可以通过 SPI 和重新测试来降低 IDRIVE 设置、这可能有助于缓解问题。

    谢谢您、

    Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph:

    是的、MOSFET 已损坏、需要更换。  DRV8305-Q1未损坏。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您是否能够与您所使用的 MOSFET 分享规格? 您使用的电机在尝试启动电机时是否会导致过高的浪涌电流、从而损坏 MOSFET? 请提供有关系统中 MOSFET 和电机的更多详细信息

    谢谢您、

    Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph:

    谢谢。  问题已解决。