This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCT8316Z-Q1:SPI SDO 格式(STATUS)

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1511281/mct8316z-q1-spi-sdo-format-status

器件型号:MCT8316Z-Q1

工具/软件:

您好的团队、

状态位有什么含义? 对此我没有太多的解释。

此致

粉仓

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fanbin:

    这是 IC 状态寄存器(IC_USB Status_Register 寄存器(偏移= 0h)[复位= 00h]

    谢谢、此致

    Venkatadri S.