This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM51551-Q1:OCP 功能问题

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5155

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1510892/lm51551-q1-question-on-the-ocp-function

器件型号:LM51551-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5155

工具/软件:

您好的团队、

OCP 是在整个周期内持续监测 CS 引脚、还是仅在功率 MOSFET 导通期间监测?

谢谢、

奇迹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wonder、

    感谢您的联系。

    触发 OCP 时、LM5155将在周期的剩余时间内关闭开关。 如果开关已关闭、则 OCP 无法执行任何操作。

    因此、它将监测导通期间的电流。

    此致

    Moritz