This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8714-Q1:离线诊断无故障条件

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8714-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1509800/drv8714-q1-offline-diagnostics-no-fault-condition

器件型号:DRV8714-Q1

工具/软件:

您好:

当 DRV8714-Q1用作 H 桥时、我想知道在无故障的离线诊断期间 SH1和 SH2上会出现~5.3V。

谢谢、

Sathish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您的提问。  

    ~5.3V 来自内部电路结构。 高侧电流源的左侧开启、低侧电流源的右侧开启。 SH 电压将平衡~5.3V。

    此致

    Shinya  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我们计划在 SHX 和 SHY 线路上设置分压器。 在这种情况下、分压器对离线诊断有什么影响?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    电流源为~3mA。 如果电阻分压器的漏电流足够高、则可以忽略影响。  

    假设大于100K 欧姆的电阻很好。   (13V/100K Ω= 0.013mA)

    此致

    森田真也