This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8434A:设置"STL_REP"终端打开是否有任何问题?

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1510455/drv8434a-is-there-any-problem-with-set-the-stl_rep-terminal-open

器件型号:DRV8434A

工具/软件:

您好:

我不会使用"STL_REP"作为输出或输入。 即便如此、是否仍然需要上拉"STL_REP"?
我可以将"STL_REP"设置为打开吗?
(我将使用"nFALT"作为输出)

谢谢、

Okuyama

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Yuki-san、

    Unknown 说:
    我不会使用"STL_REP"作为输出或输入。 即便如此、是否仍然需要上拉"STL_REP"?
    我是否可以将"STL_REP"设置为打开状态?

    是的、您可以使 STL_REP 保持断开状态。 如果不使用此输出、则无需具有上拉电阻。 谢谢你。

    此致、Murugavel