主题中讨论的其他器件:BQ25892
工具/软件:
大家好。
很抱歉耽误了时间、但新电路板终于到了、我能够对它们进行测试。 我看到原始帖子已被阻止、因此我将创建此相关问题。 我不知道是否需要重新编写上下文、如果需要、请告诉我。 首先、我会评论我对电路板所做的更改、然后评论测试结果。
关于更改、我所做的是更改12 VDC 电源。 我选择了 TI 的 TLV61048DBVR、其峰值开关电流限制在2.9A 和4.5A 之间:
此外、正如 Jacob 所建议的、我为每个 输出添加了一系列电容器、总电容值为66uF:
现在,关于结果,可悲的是,它们保持不变。 ESP32仍复位。 我能够在触发阀时看到3V3线路上的压降:
可以看到、电压降至1V 以下。
然后、我所做的是尝试隔离每个电源、 以便找到哪个电源出现故障。 首先、我在电池充电器的输出和3V3电源的输入之间使用4V 电压为电路板供电、并尝试触发阀。 通过这项测试、阀门能够打开而不会导致 ESP32重置。 这是我在3V3线路中看到的:
您可以看到、尽管存在大约500mV 的压降、但它不会像以前那样降至1V 以下。
我从该测试中得到的结果是、问题应该出在电池充电器 IC 中、即 TI 的 BQ25892。 但事实是、IC 至少根据其数据表可以支持高达5A 的开关电流、该值远高于阀所需的开关电流。 我知道 IC 具有一些电流和电压配置、例如最大允许开关电流、但我已经检查了这些值、ILIM 电流设置为3.25A、且 VREG 电压设置为4.208V、因此我想说这不是问题。
有什么想法可能是错的? 谢谢你。