This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8328:VDSLVL 的作用是什么?如何禁用它? 睡眠问题。

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1510857/drv8328-what-does-the-vdslvl-do-and-how-do-i-disable-it-and-nsleep-question

器件型号:DRV8328

工具/软件:

我的设计很快就完成了、但我想知道如何禁用过流保护? 我认为我的工程不需要它、因为固件 AM32已经具有所需的保护功能。  

我的第二个问题是、是否只需将 Nsleep 连接至电压 IN (约25V)即可使芯片保持唤醒状态并正常运行?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tim、

    感谢您的提问。 我的目标是明天提供反馈。  

    此致、

    Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tim、

    要禁用 VDS OCP、您需要使用100k 电阻器将 VDSLVL 引脚连接至 GVDD。

    当 nSleep 为65V 时、您可以将 nSleep 的绝对最大值拉高。

    通常、VDS 跳变电平设置为捕获硬短路情况、并设置为比 最大开关电流值更高的值、因此通常会充当保护系统。

    通常、nsleep 连接到 MCU 引脚、以控制器件何时处于唤醒和睡眠状态。

    此致、

    Akshay