This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8353R:霍尔传感器电源电压

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8353R, DRV8353, DRV8300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1512085/drv8353r-hall-sensor-supply-voltage

器件型号:DRV8353R
主题中讨论的其他器件: DRV8353DRV8300

工具/软件:

我想借助 DRV8353Rx-EVM 了解 BLDC 电机典型值 QBL4208-61-04-013。

电机需要霍尔传感器电源 +5VDC 至+24VDC。  

《DRV8353Rx-EVM 用户指南》显示了带有连接器 J3的 EVM 的图片、用于电机霍尔传感器。

在板上、我在此连接器上读取"+3V3DC"。  

是否可以更改此电压?

如果没有、EVM 是否可以与电机一起工作?

非常感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Henry:

    感谢您的提问! 该团队将在本周做出回应。

    此致、

    Anthony Lodi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Henry:  

    感谢您关注 DRV8353R EVM。

    正确、遗憾的是、该电路板仅为霍尔电源提供3.3V 电压。  

    DRV8353器件本身对该电机运行正常、但遗憾的是、该电路板的设计没有用于施加霍尔电压的外部连接器。

    我还查看了设计文件、似乎修改电路板以从外部提供霍尔电压并不容易、因为3.3V 布线似乎无法访问。

    您可以设计 DRV8300 EVM、它有一个霍尔电源外部测试点、在该测试点、您可以提供从外部需要的任何霍尔电压。

    对此造成的不便、我深表歉意、如果有任何其他帮助、请告知我。

    谢谢您、

    Joseph