This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8316-Q1:输出驱动器的高阻抗状态

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8316

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1512421/drv8316-q1-high-impedance-state-of-output-drivers

器件型号:DRV8316-Q1
主题:DRV8316中讨论的其他器件

工具/软件:

大家好、我们使用的是 DRV8316三相电机驱动器的型号。 驱动器由14V 电源供电、但我们希望能够在5V TTL 逻辑电平电压下驱动输出。

为了实现该功能、我们在驱动器输出端和5.1伏电源轨之间连接了3个10k 上拉电阻器。 我们期望当输出驱动器处于高阻抗状态时、输出测量值为5.1伏。 当启用低侧驱动器时、输出测量值为零伏;当启用高侧驱动器时、输出测量值为14伏。

实际上、我们看到、当驱动器处于高阻抗状态时、输出端的电压约为800mV。 我们将1k 上拉电阻交换为1k、当输出应该为高阻抗时、现在测量值为2.74V。

我们可以成功将输出驱动至14伏或零伏、从而使半桥正常工作  

我们使用的是器件的汽车型号: DRV8316RQRGFRQ1。

请查看随附的电路屏幕抓图

DRV8316 IC 中似乎有一种数据表中未定义的下拉电阻。 这是否与特定的操作模式相关联?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的提问! 该团队将在本周做出回应。

    此致、

    Anthony Lodi