This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8818:在通电几秒钟后、电机停止运转、MCU 可能已损坏

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1511090/drv8818-after-running-on-power-for-a-few-seconds-the-motor-stopped-moving-and-the-mcu-may-be-damaged

器件型号:DRV8818

工具/软件:

给 PCBA 上电后、Vref 调整为1.6V、输出电流限制为2A。 烧录固件后、固件会控制电机持续移动、但实际上、步进电机在几秒钟后停止移动。 此外、PCBA 上的 MCU 和驱动器芯片非常热、MCU 不能再次烧录。 感觉 MCU 已损坏。 可能的原因是什么? MCU 电源正常。我连续尝试了两个 PCBA、这是相同的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、张:  

    感谢您与我们联系。  

    让我回顾一下您的 PCB 布局和原理图、明天 EOD 反馈给您。  

    此致、  

    Mojtaba.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、张:  

    我检查了布局、有一些问题。

     您使用 2层 PCB 吗? 您能为我提供每种2层布局吗?  

    PPAD 如何 连接到 GND? 如图所示、它与一条细的布线相连、导致过热。  

      

    此致、  

    Mojtaba.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Mojtaba、

    1.使用4层。

    顶部

    GND

    VCC

    底部

    PPAD 通过 GND 层接地

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、张:  

    PCB 中应该有一个热点、导致 MCU 燃烧。  在突出显示的顶层连接到 PPAD 的布线看起来似乎不正确。 请使用我们 可从 以下链接下载的 EVM 硬件设计文件来编辑您的设计。  

    DRV8818EVM 评估板|德州仪器 TI.com

    此致、  

    Mojtaba.