This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8718-Q1:离线诊断

Guru**** 2594960 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1511661/drv8718-q1-offline-diagnosis

器件型号:DRV8718-Q1

工具/软件:

您好专家

H 桥的离线诊断(电机控制)仅需要一种配置、但半桥的离线诊断(加热控制)需要两种配置

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您的提问。 我们会在下周初向您提供反馈。

    此致

    Shinya  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    你什么时候可以帮助做这种情况? 请不要推迟。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您的提问。

    >>但半桥的离线诊断(加热控制)需要两种配置

    是的、正确。

    此致

    Shinya