This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8845:未使用的驱动器3和4

Guru**** 2427060 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8845

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1511945/drv8845-unused-driver-3-and-4

器件型号:DRV8845

工具/软件:

您好团队:

客户正在评估 DRV8845、我们不确定是否可以将未使用的驱动器相关引脚保持悬空、或者是否需要发生特定的端接。 具体而言、他们不会在评估中使用驱动器3和4。 在不使用以下引脚的情况下、正确的设计是什么?

  • Vref3
  • Vref4
  • I03
  • I04
  • I13
  • I14
  • 第3阶段
  • 第4阶段
  • Out3A
  • Out3B
  • Out4A
  • Out4B
  • 传感器3
  • Sense4

此致、

Erika

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Erika:

    感谢您发送编修。 请参阅以下内容。

    • Vref3 - GND
    • Vref4 - GND
    • I03 -高
    • I04  -高
    • I13  -高
    • I14  -高
    • 相位3 -低电平
    • 相位4 -低电平
    • Out3A -开路
    • Out3B -开路
    • Out4A -开路
    • Out4B—打开
    • Sense3 - PGND、GND
    • Sense4 - PGND、GND

    此致、Murugavel