This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8711:原理图审阅

Guru**** 2427060 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1512188/drv8711-schematic-review

器件型号:DRV8711

工具/软件:

您好团队:

您能帮忙制作这个原理图吗?

谢谢你。

e2e.ti.com/.../DRV8711_5F00_STEP_5F00_MOTOR_5F00_DRIVER_5F00_IC.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dustin:

    整体原理图看起来不错。 需要记住的一点是、根据数据表中的这项建议、R670、R674、R678和 R682的值。 仅在上述特定情况下才需要。  

    对于 BEMF 电容器 C530、建议为1nF。 此外、VM 上缺少电解电容器、建议靠近 VM 引脚放置。 什么是最终应用? 谢谢你。

    此致、Murugavel