This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8803:DRV8803使用寿命长达15年

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8803

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1513151/drv8803-longevity-of-drv8803-for-15-years

器件型号:DRV8803

工具/软件:

请提供 DRV8803在接下来15个时代的寿命预测。 我们根据良好的建议添加了此部件、并且在未来15年中需要6000至8000个零件(交错)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    请允许我与营销团队同步以了解更多信息。 明天我将提供更多信息。

    此致、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    德州仪器的产品生命周期通常为10到15年、并且通常会延长使用寿命、这符合许多客户的要求。 我们致力于为客户延长产品寿命、并制定了策略和内部政策来兑现这一承诺。   目前尚无 DRV8803的 EOL 计划。

    此致、

    David