This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCF8316C-Q1:通过 USB-8452和 LabVIEW 使 MCF8316C-Q1出现通信问题

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: MCF8316C-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1506387/mcf8316c-q1-communication-issues-with-mcf8316c-q1-via-usb-8452-and-labview

器件型号:MCF8316C-Q1

工具/软件:

尊敬的德州仪器(TI)支持团队:

我希望此消息能帮您找到答案。

我目前正在处理一个涉及的项目 MCF8316C-Q1 电机驱动器、它在由我们的一个客户设计的 PCB 上实现。 为了与设备建立通信时遇到困难 读取并覆盖一些编程错误的寄存器

我正在使用的器件 LabVIEW 与 A 相结合 USB-8452 SPI 接口 、但到目前为止、我无法成功读取或写入 MCF8316。 我怀疑我可能缺少所需的步骤或配置、但经过多次尝试后、通信尚未建立。

您能否提供一些通过 USB-8452连接 MCF8316C-Q1的指导或建议? 非常感谢任何文档、参考代码或配置提示。

非常感谢您的时间和支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adriana:

    感谢您的联系。 MCF8316C-Q1具有 I2C 接口、而不是 SPI。 没有专门针对 USB-8452的指南、但您可以参阅此 应用手册 、其中讨论了如何为 MCF 器件对 I2C 进行编程。

    此致、
    Sachin S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否说明我如何正确执行读取操作以通过 I2C 识别目标 ID 或器件地址? 我尝试使用各种地址进行通信、但尚未收到器件的任何响应。

    此外、我想问、器件是否需要任何特定的程序来唤醒。 我想知道它是否处于低功耗或睡眠模式、这可能是对我的 I2C 命令缺乏响应的原因所在。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adriana:

    您能否检查 DVDD 电压并告诉我您是否要观察1.8V?

    此致、

    Sachin S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sachin、

    实际上、我没有1.8V 电压、还有更多。 I 提供13V 电压、在 DVDD 和 AVDD 上、我看到的电压远高于数据表规定的电压。
    DVDD 和 AVDD 的输出取决于什么? 它们不是固定输出吗? 他们会检测到电机吗?
    以及应如何配置 BRAKE 和速度引脚?

    感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adriana:

    AVDD 的运行状况 可确保 VM 上的内部 LDO 正常工作。 DVDD 电压至关重要、因为它为 IC 的整个数字电路供电。 通常、DVDD 从 FB_BK (降压转换器输出)中提取。 您的设计实现方式如何? 您能分享原理图以供我审阅吗?

    此外、请参阅本 应用手册 、了解如何针对 MCF8316C 进行设计。

    此致、

    Sachin S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sachin、

    我将分享原理图的一部分、供您查看、如果您发现任何异常情况、请告诉我。 仅在我尝试与 MCF8316C-Q1进行通信时才会发生该问题、无论它是否经过预编程。
    该电路是在客户端的电路板上实现的、在写入参数时出现了错误。 因此、我需要覆盖信息、这就是我需要与电路通信的原因。

    感谢您的反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adriana:

    我认为设计看起来不错。 能分享一下 I2C 实现吗?

    应如何配置制动引脚和速度引脚?

    应将 SPEED 引脚设置为非零电压、以确保器件不进入睡眠模式。 可以将 BRAKE 设置为任何值。

    此致、

    Sachin S.