This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC5880INVERTEREVM:逆变器

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1512651/ucc5880inverterevm-inverter

器件型号:UCC5880INVERTEREVM

工具/软件:

  • 如何为缓冲器电路设计选择电阻值和电容值、以防止牵引逆变器中每相并联三个 MOSFET 出现过压保护  
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Karunakaran:

    如需计算缓冲电路的值、我推荐使用本应用手册: 电源设计小贴士:分七步计算 R-C 缓冲器

    如果您想让我们查看您的原理图、我已经向您发送了一个朋友的申请、您可以通过私人消息机密地发送您的原理图。

    此致、

    Max Verboncoeur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的场景是在车辆节气门 MOSFET 因过电压而短路的减速过程中、如何使用缓冲器或任何其他方法来防止短路

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Karunakaran:

    是否使用推荐的 RC 电路正确保护 GDIC 引脚?

    MOSFET 本身是否短路? 我建议参考数据表中有关 DESAT/SC/OC 保护的部分(第6.3.5.7节和第6.3.5.8节)。

    我还建议查看数据表中有关两级软关断的部分、以获取有关如何在这些情况下使用2STO 功能来降低电压过冲 的一些指导(第6.3.2.7节)。

    此致、

    Max Verboncoeur