This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BOOSTXL-DRV8323RS:定制板中的速度控制问题- Instaspin

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F28069M, BOOSTXL-DRV8323RS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1512372/boostxl-drv8323rs-speed-control-issue-in-custom-board---instaspin

器件型号:BOOSTXL-DRV8323RS
主题中讨论的其他器件:LAUNCHXL-F28069M

工具/软件:

您好、E2E、  

我们目前遇到了基于 BOOSTXL-DRV8323RS 和 LAUNCHXL-F28069M 的定制驱动器中的速度控制问题。 在调整速度参数时、驾驶员似乎没有按预期响应、我们希望您能协助确定原因。   

LAUNCHXL-F28069M 和 BOOSTXL-DRV8323RS 的硬件设计与 LAUNCHXL-F28069M 和 BOOSTXL-DRV8323RS 完全相同、只是我们已经制造和组装了各个元件。  

例如:-  

1、电机额定转速为50,000 rpm。 在评估板上工作时、如果我们将速度输入提供65,000rpm、则电机转速限制为50,000rpm、并且功能非常好。 但对于定制驱动器、任何高于55,000rpm 的输入都开始振动、电机以更高的速度旋转振动(不稳定、不受控制)。

期待收到反馈  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的提问! 该团队将在本周做出回应。

    此致、

    Anthony Lodi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bruce、

    DVDD 和 VCP 在负载下是否稳定?

    是否有任何 MOSFET 过热的迹象?

    您是否有输出波形? GHx 至 SHx、SHx 至 GND、GLx 至 GND?

    您是否使用我们制造的 EVM 进行了测试? 您是否遇到过同样的问题?

    此致、

    Yara