This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8434AEVM:EVM 未连接

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1514775/drv8434aevm-evm-is-not-connected

器件型号:DRV8434AEVM

工具/软件:

您好的团队、

在这种情况下、EVM 未被 GUI 识别。
这是什么原因?

顺便说一下、对于 DRV84xx GUI、也会发生这种情况。

未识别端口。

指示灯闪烁



此致、
转到

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Goto-San:

    感谢您的提问。

    请参阅  此论坛中的该[常见问题解答]。  此计算机似乎未 安装 FT232驱动程序。 您可以查看 Windows 设备管理器。 COMx 可能与下面的不同。

    此致、Murugavel