This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCT8316A:建议的大容量输入电容

Guru**** 2350850 points
Other Parts Discussed in Thread: MCT8316A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1514585/mct8316a-recommended-bulk-input-capacitance

器件型号:MCT8316A

工具/软件:

您好:

MCT8316A BLDC 驱动器的建议大容量输入电容是多少;VM = 15V、Imax = 700 mA、Ipk = 1.2A 的导通瞬态。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Desmond:

    输入端可以有一个1uF 陶瓷电容器。

    此致、
    Sachin S.