This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ULC1001-DRV2911EVM:通过输出 LC 滤波器进行电压升压

Guru**** 2427060 points
Other Parts Discussed in Thread: ULC1001-DRV2911EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1509791/ulc1001-drv2911evm-voltage-boost-through-output-lc-filter

器件型号:ULC1001-DRV2911EVM
主题中讨论的其他器件:DRV2911

工具/软件:

尊敬的 TI 团队:

在了解 ULC1001-DRV2911 EVM 的工作机制时、我有以下问题、请澄清我的以下疑问。

Q1:您能否解释一下如何通过 ULC1001-DRV2911 EVM 中 LC 输出滤波器的 BTL 配置来提升压电负载上的有效电压?

问题2:它是否取决于驱动 LCS 的 Q 系数? 如果是、请说明 LC 输出滤波器的设计注意事项。

Q3:如果设计中不包含输出 LC 滤波器、则如何将 DRV2911压电驱动器输出端的放大 PWM 信号滤波为所需频率的纯正弦信号(解调)以驱动 LCS? 由于高频信号未被滤除、它是否会导致任何 EMI 问题?

谢谢、

Selvaganapathi K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1)当 LC 滤波器的截止频率接近压电式的谐振频率时、ULC1001-DRV2911EVM 中的低通 LC 滤波器可以在压电负载上产生电压增益。  

    2) LC 滤波器的截止频率需要接近压电体的谐振频率。 越接近、电压增益越高。 需要的电压取决于压电负载的特性(不仅仅是 Q 因数)。   

    3)建议使用输出 LC 滤波器或其他类型的滤波器。 否则、可能会导致 EMI 问题。 由于它是一个驱动"容性"压电负载的 D 类放大器、因此理想情况下至少需要一个串联电阻器来防止过流。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chen:

    您能为上述问题提出任何解决方案吗?

    谢谢

    Selva

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "对不起,我不知道该怎么办。" 请查看上面的内容。