This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8714-Q1:当将占空比增加至接近100%时、电机停止

Guru**** 2427060 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8714-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1513555/drv8714-q1-motor-stop-when-increasing-duty-cycle-close-to-100

器件型号:DRV8714-Q1

工具/软件:

您好的团队、

我的客户在使用 DRV8714-Q1时遇到问题。

当他们尝试将占空比从0%增加到100%且每10ms 有一个占空比阶跃10/1024时、他们发现当占空比接近100、可能接近90%以上时、电机停止运转。 这很奇怪。

以下是波形:CH1:Current、CH2:GH1、CH3:IN1、CH4:O_MOTOR_OUT+。 您可以查看下面的原理图以了解 净位置。

原理图如下:

支持需求:

1.帮助查看原理图,看看是否有任何风险导致此问题

2.帮助分析为什么会发生这种情况。 谢谢!  

谢谢!

Jayden Li

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jayden

    您在公共 E2E 上发布。

    您能否提供客户的名称和应用用例。 我将向您提供原理图审阅反馈。 如果需要、请创建内部帖子。

    我可以看到 CH3:IN1信号停止、然后电机驱动也停止。 这可能是正常现象。 MCU 似乎向 DRV8714-Q1的 IN1引脚提供 PWM 信号。 如果 IN1处的 PWM 信号停止、DRV 将无法再使用 PWM 旋转电机。

    此致

    Shinya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shinya:

    应用是天窗。

    此时是否触发了某种故障、我要让客户检查是否设置了 FAULT 寄存器位。

    谢谢!

    Jayden Li

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jayden:

    您能分享客户名称吗?

    MCU 刚刚停止向 DRV 提供 PWM 信号。 因此可能没有任何故障情况。

    此致

    Shinya